This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:MCAN 在初始化期间卡在 DL_MCAN_getOpMode 中

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1473992/lp-mspm0g3507-mcan-stuck-in-dl_mcan_getopmode-during-initialization

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

M0会定期在初始化期间锁定、但并非总是如此。 调试会话显示、在尝试 将 MCAN 模块设置为正常运行、然后等待模块进入正常运行状态后、MCAN 卡在循环中。 代码部分如下所示、由 SysConfig 自动生成。

要解决此问题、请执行以下操作:

1) 1)暂停调试会话

2) 2)重启调试会话

有时、这种方法在第一次重新启动时有效。 但是、在应用程序运行之前、它从5-10次重新启动进行任何操作的情况并不少见。

我还注意到、在为器件加电时(即在调试会话之外)、应用程序并不总是运行

环境:

CCS:20.0.2.5__1.6.2

SysConfig:1.22.0

MSPM0 SDK:2.2.0.05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:
    您能否共享您正在使用的项目?

    此致、

    Diego Abad