This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE:有关购买引线芯片载体的详细信息

Guru**** 2962550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1473421/msp430-iec60730-sw-package-inquiry-about-purchasing-leaded-chip-carriers

器件型号:MSP430-IEC60730-SW-封装

工具与软件:

无法输入正确的器件型号、因此我随机选择了一个。

我想为我的传感器购买带引线芯片载体、随附的图显示了我感兴趣的特定载体。 我想订购每种类型的五个器件。 您能指导我完成购买过程吗? 请告诉我后续步骤和所有必需的信息。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TI 需要知道器件型号。

    如果你的意思是买空 LCC 的,我认为你需要买他们在其他地方,你会需要买很多超过5 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想买空的 LCC。 感谢您的回复!