This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67691A:有关 MSP430F67691A 中引导加载程序支持和实现的查询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67691A, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1472960/msp430f67691a-inquiry-regarding-bootloader-support-and-implementation-in-msp430f67691a

器件型号:MSP430F67691A
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前使用的是 MSP430F67691A 微控制器、我想询问它的引导加载程序支持。
具体而言、我有以下问题:

Bootloader 可用性:

MSP430F67691A 是否附带预安装的引导加载程序、例如引导加载程序(BSL)?
如果需要、支持哪些通信接口(UART、I2C、SPI 等)进行引导加载?
实施指南:

启用和使用引导加载程序进行固件更新的必要步骤是什么?
是否有任何用于实现引导加载程序的示例代码、应用手册或参考材料?
硬件和软件要求:

进入引导加载程序模式需要哪些外部硬件或特定引脚配置?
建议使用哪些 TI 提供的工具(例如 BSL Scripter、MSP Flasher 或 UniFlash)通过引导加载程序进行固件刷写?
如果有任何有助于执行进程的正式文件、参考指南或建议、我将不胜感激。

期待您的答复。

此致、
Ankush