This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C 会卡住

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2155, MSP430FR5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1474547/i2c-gets-stuck

器件型号:MSP430FR2155
Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR5949

工具与软件:

在2 MC 之间实现 I2C 通信通常可行、然后会卡住。 比特率约为260000 bit/s 每个微控制器的每个 I2C 引脚都配备了一个4.7K 上拉电阻器。

MSP430FR5949 (主器件)将数据发送到 MSP430FR2155 (从器件)、然后重新启动和读取命令。 然后、主器件希望读取6个字节。 从器件将第一个字节放置在总线上。 主器件读取它、提供一个 ACK 并希望读取下一个字节。 现在问题来了。 几位后、从器件将 SDA 线保持在低电平。 情况会有所不同。 有时一切正常。 复位从器件后、它会再次运行几次、直到错误发生。 在发生错误的情况下、从器件的 UCB0中的 UCSCLLOW 位为‘0 '。

在某些情况下、SCL 线保持低电平、而不是 SDA 线处于卡塞状态。

有人能告诉我这是否是硬件问题吗? 这是否可以通过软件来处理? 如何从一开始就排除这一问题?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将从器件在中间字节中停止是相当不寻常的。 在这种情况下,我已经诊断它(几乎)总是发生,因为主器件(无论出于何种原因)停止发送时钟。  

    您似乎有这样一个事件的示波器跟踪;看到它会非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    是的、我使用逻辑分析仪轨迹图(.png)。 但我如何把它放在这个站点上呢? "image/video"文件"不适用于本地文件系统(win10)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功地做到了这一点(使用.png)、就在此时[Win11]。 单击"URL"框下的"upload"一词将显示"File Open"对话框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忽略了这个词。

    这是 SDA 为低电平时的布线。

    这是具有低电平的迹线。 这可能是另一个问题。 它分为两部分。 它们有很大的时间间隔、但属于在一起。

    是否可以读取?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第一个走线中(SDA 低电平):似乎主器件已经停止发送时钟。 在第三个 Rx 字节结束的 ACK 之后、它不会使 SCL 为低电平以允许从器件接管、也不会尝试发出停止命令。  

    在第二个/第三个迹线中(SCL 低电平):非常长的中字节时钟延展是不常见的。 延展时钟的中间字节是合法的、但我不认为我以前这样做过。  

    在我看来、如果您关闭 USCI 的输入时钟、有可能会发生下面的任一种情况。 您是否使用 LPM? 你是否使用 SMCLKREQEN 位做了任何事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于第一个迹线:Re《 UCBxRXBUF 读取用户指南》(文献编号:SLAU367P)第32.3.5.2.2节、借助于更真实的眼图、它会显示"如果没有被读取、那么主器件将在接收最后一个数据位期间一直挂起总线直到 UCBxRXBUF 被读取。" 我总是把这理解为"延长时钟"、但可能我没有仔细看、实际上这意味着它将时钟保持在高电平、以防止从器件呈现其下一位。

    Wordsmithing arrow:有没有任何机会你的固件可以"忘记"读 RXBUF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有写入在第一种情况(SDA=LOW)下、应该从从器件传输以下字节:0x13、0x22、0x45、…… 这些字节在测试中是恒定的。 看起来从器件停止发送第二个字节。 SMCLKREQEN 位为1、不会在固件中更改。 两个控制器的独立地址输入到 UCB0I2COA1中。 这些中断有中断例程:
    USCI_I2C_UCALIFG
    USCI_I2C_UCNACKIFG
    USCI_I2C_UCSTTIFG
    USCI_I2C_UCCLTOIFG
    USCI_I2C_UCSTPIFG
    USCI_I2C_UCRXIFG1
    USCI_I2C_UCTXIFG1
    USCI_I2C_UCRXIFG0
    USCI_I2C_UCTXIFG0
    当在主控模式下接收字节时、USCI_I2C_UCRXIFG0的例程被执行并且 UCB0RXBUF 被读取。 处理器以16 MHz (主器件)或24 MHz (从器件)运行。 不幸的是、要弄清在关键时刻是否阻止了中断处理、这并不容易。 您是否知道如何测试此项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几乎可以肯定是您的代码出现了故障。 主器件、从器件、或两者兼而有之。 所以、如果没有看到该代码、任何人能做的最好的就是猜测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定禁用中断是否会有问题。 存在流控制(请参阅上面的 UG 报价)、因此在 再次启用中断后将继续执行。 但是、如果主器件丢失了跟踪(丢失了 RXIFG?) 并且永远不会再次读取 RXBUF、您可能会看到类似这种症状。

    您该怎么做来响应 UCCLTOIFG? 更一般地说:是否有任何情况下,你可能在交易期间应用 UCSWRST?

    作为一个普遍的观点:逻辑分析仪通常光泽在小的异常上的导线,特别是噪声。 我在这些案例中看到大多数 SDA 卡在低电平状态下的总线噪声非常大(主器件看到过多的干扰并放弃)。 如果您有一个示波器、这可能是使用它的时候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。 我将使用示波器对此进行研究。 我已经看到、在代码中有人尝试用 UCSWRST 保存一些内容、然后进行重新初始化。 我将修改代码。 遗憾的是、在此展示一下已经很长一段时间了。 我又收到一个问题。 逻辑分析仪会在读取结束时显示 NACK、然后 SCL 和 SDA 同时变为低电平、然后变为高电平。 这是主器件读取操作的正确结束吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是主控器读操作的正确结尾吗?

    如果您了解 I2C 的工作方式、而不是取决于逻辑分析仪、这将会有所帮助。

    当时钟按预期变为低电平时、数据线被拉至低电平以发送 ACK。 但该时钟周期由于某种原因被缩短了。 分析仪混淆。 时钟低电平时间应与之前的周期相同。 也许主器件被重置了。 这会解释缺少停止条件的原因。