This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP430FR2353

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1474675/msp-fet-msp430fr2353

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433

工具与软件:

大家好! 我正在尝试将 MSP-FET 闪存仿真工具连接到 Code Composer Studio Theia。 我不断看到"未检测到兼容板"、此时下拉列表中未选择 MSP-FET。 MSP-FET 可被识别、能够与较旧版本的 CCS 配合使用。 Theia 版本是否与 MSP-FET 不兼容? 请提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、Theia 版本与 MSP-FET 兼容。

    我通过在 CCS Theia 20.0.0中连接 MSP-FET 对 MSP430FR2433进行了测试、我看到一切都正常。 但是、在 Theia 中没有可选的 MSP-FET、您可以尝试使用默认 USB 连接、并 再次检查芯片和 MSP-FET 之间的硬件连接。

    此致、

    Peter