This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:MSP430FR2476TPT

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1474509/msp430fr2476-msp430fr2476tpt

器件型号:MSP430FR2476

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 MSP430FR2476TPT 器件 PWM 时、可达到的最小导通占空比及其分辨率是多少。

可以通过 MSP430FR2476TPT 使用哪个 PWM 引脚。

此致、

Yaseen   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) PWM 分辨率与 PWM 周期成正比(以计时器节拍表示)。 周期越长(CCR0值)、占空比中的有效位(CCR1或 CCR2值)就越多。

    2) 2) PWM 可以从任何指定为"TAM.n"或"TBM.n"(其中 n=1或2)的引脚生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yaseen:

    同意 Bruce 的意见。

    B.R.

    SAL