This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043EVM_USS_EVM Gas_Demo 如何将脉冲输出频率配置为1M

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1475119/msp430fr6043-msp430fr6043evm_uss_gas_demo-how-to-configure-the-pulse-output-frequency-to-1m

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

您好!

  当我使用 USS 软件配置 F1频率时、我发现最大频率只能达到550K、我现在想使用1M 传感器进行燃气流量测试、如何修改 USS_userConfig.h 才能使输出脉冲频率达到1MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于燃气表应用、激励频率在 USS 库中限制为550kHz。 没有方法将其更改为1MHz。 通常、对于住宅燃气表应用、传感器频率通常低于500kHz。 您的应用要求是什么?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想尝试整个系统在1M 换能器中的氢浓度测试是否具有更高的精度。 您能告诉我们是否可以在代码中修改550k 的激励频率限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以首先尝试使用单频模式。 这样您就可以将频率设置为1M。 但我从未在燃气表应用中尝试过它。 我不确定它是否能这样做。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USS 上部软件 F1配置为最大550K、除了修改 USS_PULSE_MODE=USS_PULSE_MODE_SINGLE_TONE 之外、还需要在 USS_USER Config.h 中调整哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有。   第一步是将 USS_PULSE_MODE 修改为 USS_PULSE_MODE_SINGLE_TONE。 但是、顺便说一下、即使您更改为单频模式、USS 库也会报告错误并告诉您它的配置无效。  

    我建议节省您的时间、而忘记在燃气表项目中改用1MHz。 您无法实现这一目标、因为您可能需要更改 USS 库中的代码。

    此致、

    Cash Hao