This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:使用 MSP430 Flasher v1.3时无法找到任何连接的 USB FET

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, TCA6424A, MSP430G2553, IO-EXPANDER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1474130/msp-exp430g2et-cannot-find-any-connected-usb-fets-when-using-msp430-flasher-v1-3

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件: TCA6424AMSP430G2553IO-EXPANDER-EVM

工具与软件:

您好!  

我将 MSP-EXP430G2ET EVM (已 组装 MSP430G2553)和 IO-EXPANDER-EVM。 我一直按照 IO-EXPANDER-EVM 用户指南(SLVUA59A)上的说明测试 TCA6424A。
当我运行 IO 扩展器 Flash.bat 时、我得到以下 cmd 窗口:

将 IO_Expander.txt 编程到 MSP430G2553......
*--- /|------------------ *
*/|_*
*/_/ MSP430 Flasher v1.3.0 *
*|/*
*--- **************/19998-1------------------------------------------------------------------------------ *
*评估触发器...完成
*检查可用的 FET 调试器:
*找不到任何连接的 USB FET!
#退出: 11.
# MSP DebugStack 未初始化
*开始目标代码执行...完成
*从设备断开连接...完成
*
*------------------
*驱动程序:已关闭( MSP DebugStack 未初始化)
*------------------
*/

-------------------------------------------------------

当我检查 COM 端口时、我看到的是这样的:


我没有看到"IO 扩展器 EVM 用户指南"中所示的"MSP430应用 UART"端口。  

我已经尝试以管理员身份运行这些文件、但这不起作用。  
我已安装 CCS、但 CCS 中未列出 MSP-EXP430G2ET。  

有关如何操作以使微控制器正常工作的建议。  
如果需要更多信息、请告诉我。  
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试安装级别驱动程序  

    MSP430_FET_Drivers 1_0_1_1 - TI.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了这个问题。  

    1.安装最新的 USB 低级驱动程序和最新的 MPSFlasher 文件(版本1.3.19)所需
      注意:IO Expander SW/FW 软件包附带的闪存器文件已过时。 由于这个原因、cmd 窗口不断弹出一个关于 Vcc 的错误。  

    2.运行 Re 文件并按照 cmd 窗口上的提示更新 MSP 引导加载程序。  

    3.可能会弹出有关"选定"和"已找到"设备之间存在差异的警告。 对我来说、他们是同一个器件、PN 的写法稍有不同、因此我继续了该流程。  

    一段时间后、我能够成功刷写微控制器、并确认 IO 扩展器 GUI 与连接到 MSP LaunchPad 的 IO 扩展器 EVM 配合使用。