This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:申请燃气流量计项目的反射式管道3D 模型

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1475069/evm430-fr6043-request-for-3d-model-of-reflective-type-pipe-for-gas-flow-meter-project

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:TIDM-02003

工具与软件:

大家好!

我目前正在从事一个燃气流量计项目、已经成功获得了跨轴型管道的3D 模型。 但是、我很难找到与我的设计兼容的反射型管道的3D 模型。

我搜索了多个在线资源、但无法找到所需的确切型号。 如果有人能在哪里找到这样的模型,或者有人可以与我分享模型,我会非常感激。

非常感谢您提供任何帮助或指导!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我已将该主题转发给 USS 专家、并将在有一些进展时进行更新。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一些管道设计的原型。 不过、这些设计仅用于实验室测试。 它不成熟、无法在产品中使用。  

    e2e.ti.com/.../200kHz_5F00_inline.stle2e.ti.com/.../parametric_5F00_transaxial_5F00_200kHz.stl

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    正如我已经在我的帖子中提到的,我确实可以从 TI 在他们的应用手册中提供的封装访问跨轴3D 模型,我想要一个示例反射型管道3D 模型我的设计。
    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 我们拥有这些。 很抱歉、我无法为您提供有关此 反光型管道的更多信息。 感谢您的理解!

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    在第20页中的参考文档"设计指南:用于燃气流量测量的 TIDM-02003超声波传感子系统参考设计"中、您有一个反射式3D 模型。 您能分享同样的.  
    我包括第20页的3D 模型屏幕截图。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到另外两个。 不确定这些是否是您要寻找的器件。  

    e2e.ti.com/.../jk_5F00_x_5F00_finned2.stle2e.ti.com/.../exit_5F00_tube.stl

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    抱歉、这仍然是相同的跨轴 模型和出口管道。 在上面提到的屏幕截图中、3D 打印模型本质上是反射式的。  
    我正在寻找反射的传感器、其中换能器将与上图位于同一侧。  
    在哪里可以找到演示中使用的模型? 如果你能给我发送同样的消息,这将是有帮助的。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我要寻找的模型、可以在 SLAA974–2020年10月文档第4页中找到它。 如果我能获得3D 模型、它将会非常有帮助。  
    谢谢你

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 SLAA974的作者已离开 TI。 我正在分享我身边的东西。 但是、我没有可以打开此.stl 文件的软件。 因此、我不确定每个文件的类型是什么。 这里还有另外两个。 但这些就是我们所拥有的全部。 我这边没有任何其他设计文件。  

    e2e.ti.com/.../8154.jk_5F00_500kHz_5F00_windowed.stle2e.ti.com/.../jk_5F00_x_5F00_45.stl

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    谢谢你。 这是我正在寻找的文件。  
    感谢您的支持。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    之所以联系我、是因为我遇到了您之前共享的文件的问题。 其中一个文件(8154.jk_500kHz_windowed.stl)包含我需要的内容、但缺少200kHz 文件。

    如果可能、您能否分享用于生成500kHz 版本的代码或方法、以便我在终端创建200kHz 版本?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉。 我没有该代码生成.stl 文件。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果你有任何来源可以引导我的代码,为你分享的.stl 文件,它将是一个很大的帮助。  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我无法在这个主题上提供更多信息。 感谢您的理解!

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢