This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:在高频模式中将定时器 A 的时钟源设置为 ACLK。

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1475642/msp430f5418a-seting-the-clock-source-of-timer-a-to-aclk-in-hf-mode

器件型号:MSP430F5418A

工具与软件:

您好!

请告诉我如何在 HF 模式下将计时器 A 的时钟源设置为 ACLK。
晶体振荡器为25MHz、FLL 参考时钟为 XT1CLK、且 ACLK 源为 XT1CLK。
我想在计时器 A 中设置一个1ms 的中断、但即使 tassel=0b01、中断标志(CCIFG0)也会每4ms 设置一次。
在 HF 模式下、计时器 A 的时钟源是否参考 SMCLK?

//寄存器设置


UCSCTL6 &=~(XT1OFF);
UCSCTL6 |= XTS + XT1DRIVE_3 + XT2OFF;
UCSCTL3 = SELREF__XT1CLK | FLLREFDIV_2;
UCSCTL4 = SELA__XT1CLK | SELS__DCOCLKDIV | SELM__DCOCLKDIV;

执行{
UCSCTL7 &=~XT1HFOFFG;
—while (UCSCTL7&XT1HFOFFG);

___ bis_SR_register (SCG0);
UCSCTL0=0x0000;
UCSCTL1=DCORSEL_6;
UCSCTL2 =FLLD_1;
_BIC_SR_register (SCG0);

UCSCTL5 = DIVS_0 | DIVM_0 | DIVA_0;

TA1CCTL0 = CCIE;
TA1CCR0 = 24999;
TA1CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;