This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:是否要从 FR4133IPM 向 FR23x/FR243x 迁移?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1477809/msp430fr4133-hw-sw-migration-from-fr4133ipm-to-fr23x-fr243x

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355SysConfig

工具与软件:

团队、

客户希望将设计从 MSP430FR4133IPM (LQFP-64)迁移到使用 MSP430FR2433IRGE (VQFN-24)或 MSP430FR2355 (VQFN-32)的更小尺寸。

-在使引脚排列/硬件和软件尽可能接近原始的情况下,最简单的迁移是什么?

原始系统如下所示:

SysConfig 不适用于 MSP430、哪些工具可以帮助检查引脚映射和引脚多路复用?
-您能否为 支持与上述 pic 相同功能的 MSP430FR2433IRGE (VQFN-24)或 MSP430FR2355 (VQFN-32)提供方框图?

-对于软件迁移、有什么能帮助将代码(pinmux 的初始代码等)轻松地从 FR413x 迁移到 FR243x/FR235x?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Anthony、您好!

    抱歉、在这两个主题上我无法提供太多帮助、所有这些都需要客户努力进行迁移。

    [quote userid="4466" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1477809/msp430fr4133-hw-sw-migration-from-fr4133ipm-to-fr23x-fr243x 能否为 支持与上述 pic 相同功能的 MSP430FR2433IRGE (VQFN-24)或 MSP430FR2355 (VQFN-32)推荐一个方框图?

    我建议分析 MSP430FR4133IPM (LQFP-64)使用的原始函数:SPI、JTAG/SBW、GPIO 等

    然后、我们在 MSP430FR2433IRGE (VQFN-24)或 MSP430FR2355 (VQFN-32)中找到可操作引脚。

    如果客户可以考虑使用支持 SysConfig 的 MSPM0L 系列、这样就可以轻松选择硬件引脚功能。

    [quote userid="4466" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1477809/msp430fr4133-hw-sw-migration-from-fr4133ipm-to-fr23x-fr243x 对于软件迁移、有什么可以帮助将代码(pinmux、...等的初始代码)轻松地从 FR413x 迁移到 FR243x/FR235x

    MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列具有相同的用户指南、因此该软件与这两个系列的器件类似。

    引脚功能与不同系列和封装的硬件密切相关。 因此、请按照您的硬件进行修改。

    B.R.

    SAL