This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:警告:存档中缺少存档符号目录

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1476416/lp-mspm0g3519-warning-archive-symbol-directory-is-missing-from-archive

器件型号:LP-MSPM0G3519

工具与软件:

团队成员、您好!

链接时、我面临以下警告"警告:存档中缺少存档符号目录"。

我还完成了另一个 主题- https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1057190/error-archive-symbol-directory-is-missing-from-archive

但未找到任何解决方案。 您能帮助解决这个问题吗?

我正在使用的 SDK 版本- mspm0_sdk_2_03_00_07

微型- MSPM0G359

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    您要使用什么工具来获取此输出? "你在担心什么?"

    我不清楚此处的设置、因此请说明您采取哪些步骤来解决此问题、以便我们可以从根本上解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 cmake 来编译代码。 我正在尝试通过包含 SDK driverlib 和器件文件来编译我的应用程序。 cmake 生成库(libstartup.a 和 libplatformstub.a)、如图像中所示。 最后、我将通过链接所有这些库来生成.ELF 文件。 在链接期间、我收到此警告。 是不是有什么关系呢? 它在哪里无法识别库位置?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 很遗憾、我们没有任何关于将 cmake 与 SDK 一起使用的文档或指南。 看这里的信息、我不清楚具体的问题是什么。 我建议查看 cmake 文档以帮助解决问题。