This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:引导加载程序和 LED 驱动配置

Guru**** 2962730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1477529/msp430f6736a-bootloader-and-led-drive-config

器件型号:MSP430F6736A

工具与软件:

您好、TI 团队

我想将引脚41和42配置为双用途

1.主要功能:驱动 LED

2.辅助功能:通过引导加载程序刷写代码

对于此配置、我应该采取哪些硬件预防措施? 我的同事还建议、最初只能在空白 ECU 上使用引导加载程序进行一次刷写。 第二次刷写时、应使用调试器擦除第一个 ECU。 此外、引脚(拉高/拉低/变淡)的状态应该是什么? 我们需要建议和支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    Unknown 说:
    我应该对此配置采取哪些硬件预防措施?

    这几乎让人感到困惑。

    LED 功能意味着您将让它充当 GPIO 输出并驱动该线路上的电流。

    而第二个函数意味着它将用作 UART:

    将 LED 连接到 UART 线路上不是一个好主意。 它会驱动线路中的额外电流、并可能对通信稳定性产生影响。

    我在任何情况下都没有使用过它。

    Unknown 说:
    引脚拉高/拉低/褪色的状态应该是什么? [报价]

    对于 BSL、它将由硬件配置、无需对上拉/下拉电阻进行额外配置。

    您需要一个特殊信号来让器件进入 BSL (硬件调用)。

    B.R.

    SAL