This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:FLL+似乎不锁定、闪存信息内存字段下载错误

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1477261/msp430f4152-fll-seems-to-not-lock-flash-information-memory-field-download-error

器件型号:MSP430F4152

工具与软件:

尊敬的所有人:

我想 就两个问题寻求一些支持:

1. FLL+不会锁定且不能生成所需的(1、504MHz) MCLK。 我强制 P1.1增加 MCLK、它只为310KHz!
如果调整了"fn_x" DCO 范围、则该值会发生变化:~600K、~900K 等 似乎 DCO 以最低频率振荡并且 DCOF 标志一直为"1"。  

我使用 VLO 作为 ACLK (FLL+输入基准) 时钟发生器。  请注意、ACLK 正常(LCD 工作)。  

我的 FLL+配置(从代码编辑器获取的屏幕截图)、复位后:

2. 由于01000H 时存在批量擦除问题、我无法下载闪存程序(使用 BSLDEMO2.exe + RS232接口)。 如果我删除、则只能下载代码

位于~1000h 字段中的常数。

 代码中嵌入的常量表定义:我成功地使用了'F1222、'F415等部件

它不适用于'F4152 (可能是由于 BSL 版本1.61?):

是否有可能在信息存储器区域中以某种方式定义初始常数(~表)?

提前感谢您!

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的论坛:

    同时、我可以解决这些问题、现在一切都没问题。

    1. FLL+:昨天步行回家,我可以在当地的电子商店购买手表水晶。 我不再使用 VLO (POR 后未启用)、但 LFXT1现在是 FLL+基准信号、在 MCLK 输出引脚上测量所需的1、504MHz。 幸运的是、我的 PCB 上有专为石英设计的封装作为替代方案。

    2.擦除 Isse 当 使用 BSLDEMO2.exe 下载代码时:再次阅读系列用户手册,我发现:

     上面的陈述似乎 对'F4152部件也有效。 我使用不需要特殊解锁的段 B、因为段 A 需要:

    org 01080H;安装于01000H
    DB 0、0、0
    第40章

    Joseph