This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430 MSPBoot 编译中的问题–"gmake:***[MI/TI_MSPBoot_MI_FRAM.obj]错误1"

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67691A, MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1475219/msp430fr2433-issue-in-msp430-mspboot-compilation-gmake-mi-ti_mspboot_mi_fram-obj-error-1

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430F67691AMSP430FR4133

工具与软件:

大家好、团队成员:

 我在使用时遇到编译错误 MSP430 微控制器实现 MSPBoot 快照。 在构建过程中、会生成以下错误:

gmake:***[MI/TI_MSPBoot_MI_FRAM.obj]错误1。

但为什么我不知道得到这个错误.

我 也尝试了 MSPBoot_FR2433_uart 的示例代码、但在中也遇到了相同的错误。

我尝试过的:

  • 已验证所有内容 头文件 包括路径 .
  • 已检查是否缺失 宏定义 (例如)MSPBoot_BSL
  • 已清理并重新构建项目。
  • 使能 详细输出 但未找到其他信息。

如果您提供解决此问题的指导、我将不胜感激。 如果您需要任何其他信息(例如完整构建日志或源代码片段)、我很乐意提供。

感谢您的支持、

Ankush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "错误1"通常表示 make 调用的程序(编译器、链接器等)中存在错误。 真的应该有更多的信息。 例如:

    $ make
    /usr/ti/gcc/bin/msp430-elf-gcc -g -mmcu=msp430f6775 -I /usr/ti/gcc/include  -Wall  -Wl,--gc-sections -Wl,-Map=timer.map -mlarge -O2 timer.c
    timer.c: In function 'main':
    timer.c:35:3: error: 'foo' undeclared (first use in this function)
       35 |   foo = p;
          |   ^~~
    timer.c:35:3: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
    make: *** [makefile:11: a.out] Error 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 CCS20.0.2导入  MSPBoot_FR2433_UART 项目并顺利生成。 您是否对其进行了任何更改? 您使用的 CCS 版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gary Gao、

        我正在使用 CCS12.0.0、因为我得到了问题。代码是相同的、我不会更改代码中的任何内容。请检查该版本。

    此外、我还需要引导加载程序上的 msp430f67691a 或 msp430fr4133的示例代码、请提供任何代码以及基于引导加载程序配置的链接器文件。

    谢谢!

    Ankush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议安装较新版本的 CCS、例如12.8.1 (Eclipse 版本 CCS 的最后一个版本)或最新版本20.0.2。 应该是我在 myside 验证的。