This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:如何滤除 MCU 的模拟输入的噪声输入?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755, OPA344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1477939/msp430g2755-how-to-filter-noise-input-to-analog-input-of-mcu

器件型号:MSP430G2755
Thread 中讨论的其他器件: OPA344

工具与软件:

尊敬的专家:

如果可以使用任何方法计算此电路所需的截止频率、我们想寻求帮助:

使用示波器屏幕截图:


如果没有 MCU (红色图表)、则表示 RC (R3和 C1)已移除且未连接 MCU。

使用 OPA344作为缓冲器并配有输出低于3.3V 的分压器以保护 MSP430G2755不被烧写。

您有什么建议吗?

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号的最大 BW 是多少?

    您将执行何种信号处理? (即您是否需要奈奎斯特滤波器?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到红色图形(我的色彩视觉效果不是很好)。 蓝色图形似乎每0.2ms 有1个周期、即大约5kHz。

    你是想保留它还是摆脱它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于某种原因、红色和绿色图形偏离了比例。 我们看到的所有这些都是转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有任何方法可以计算此电路所需的截止频率、我们想寻求帮助:

    如果您知道在奈奎斯特频率以上需要多大的衰减、则微不足道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、奈奎斯特频率将是采样率的一半。 因此、如果以2Mbps 的速率进行采样、请选择 RC 滤波器以至少过滤1MHz。

    我建议查看我们的 ADC 高精度实验室视频-下面是一个关于抗混叠滤波器的视频。

    https://www.ti.com/video/5831231183001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可能是0.9 MHz -取决于滤波器和您可以容忍的混叠的程度。