This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430FR2355IDBT

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1478855/msp430fr2355-msp430fr2355idbt

器件型号:MSP430FR2355

工具与软件:

MSP430FR2355IDBT MCU 中使用的32.768kHz 晶体不会振荡。 MCU 是一个38引脚 IC、CMJ206T32.768KDZBT 用于引脚12-13和6PF 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RESET 连接到47k 上拉电阻和1000pF GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常情况下、这两个晶体的大小应根据规格确定、这里我为您提供一个计算公式。

    其中 CL 是晶体的负载电容、可在所选晶体的数据表中找到。  Cs 是 PCB 的杂散电容、与电路板的布局有关、一般经验值为3pF 至5pF。 CG 和 CD 是两个端子上的两个外部电容器、通常我们选择的 CG 和 CD 是相同的。

    首先可以根据公式计算和选择最佳的晶振值、然后测试一下是否能求解。

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [我想有人需要问清楚一点:]您是否在 MSP430中启用了振荡器电路(对于 P2.6/P2.7、PSEL=10)?