This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:使用 HID 桥的 I²C Ω 来开发/测试用户应用程序

Guru**** 2956860 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, EVM430-FR6043, MSP430F5528, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1478581/evm430-fr6043-use-i2c-of-hid-bridge-to-develop-test-user-application

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043、、 MSP430F5528、 MSP430WARE、 USB2ANY

工具与软件:

大家好!

我将使用 EVM430-FR6043开发超声波传感器。 除了实际的感应控制器 MSP430FR6043之外、该 EVM 还有一个连接到两个 MSP430F5528的 USB 集线器。 一个是用于下载/调试的 EzFET、另一个标记为"HID-BRIDGE"、显然至少支持 I²C Ω 和 UART 以连接到 FR6043上的应用。 TI 提供的超声波感应设计中心使用此 I²C 接口与硬件通信。

我们的传感器还将具有 I²C Ω 接口、能够充分利用 EVM 上的 HID 桥来开发和测试此功能。 很遗憾、我无法找到有关如何使用 HID 桥的任何信息。 有些简单的终端应用就很好了、另外需要对用于控制 μ I²C (以及 UART)接口的协议进行说明。 是否有类似的内容可供下载?

谢谢、此致、
Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    我认为目前还没有用户如何将板载 调试器重复用于其他应用的指导。

    我建议您使用以下工具进行 IIC 调试:

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY (也可以选择其他供应商提供的类似工具)

    如果您不具有该选项、则可以设置使用 MSP430来开发演示以便通过 IIC 接口与传感器通信、我们在 MSP430Ware 中提供快速参考项目:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AM4ytJU5CzDLfZM-kA-paQ__msp430ware__IOGqZri__LATEST 

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的快速响应。 遗憾的是、TI 似乎在其每个评估板上构建不同类型的硬件接口、当他们采用 USB2ANY 控制器有一种或多或少通用的解决方案... 为什么不只将此控制器和固件安装在每个需要 USB 连接进行评估/调试的评估板上呢?

    无论如何,我有其他的硬件,我可以下载 I²C 接口固件,这将是方便的一切都在评估板上.

    此致、
    Philipp