This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02003:在没有电平转换器 U9 SN74LVC2T45的情况下从事超声波燃气表设计

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02003, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1478826/tidm-02003-working-on-a-ultrasonic-gas-meter-design-without-the-level-shifter-u9-sn74lvc2t45

器件型号:TIDM-02003
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45

工具与软件:

我正在根据 TIDM-02003进行设计。 不过、我认为3.3V 的激励电压就足够了。 因此、 我的电路板上不需要 U9 SN74LVC2T45。 是否有不带此电平转换器的推荐原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅以下原理图。 请授予 R47和 R49。 以及 R10、R13和 R14都需要在原理图中提供。  

    此致、

    Cash Hao