This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2252:微控制器 MSP430F2252的编程与命令行闪存器相关问题

Guru**** 2950550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2252, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1477618/msp430f2252-programming-of-microcontroller-msp430f2252-issue-with-command-line-flasher

器件型号:MSP430F2252
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

尊敬的所有人:

大家下午好。

任务:我们需要使用实用程序命令行 MSP Flasher 和工具 MSP-FET430UIF 在微控制器 MSP430F2252中刷写.txt 文件。

如果我们闪烁与命令行闪存器从批处理文件,然后命令行回复我们如以下。

请查看图片并执行必要的操作。

此致

Kameshwar Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kameshwar:

    根据您的屏幕截图、它显示 unknow device。

    请检查电路板和 MSP-FET 之间的连接、它应该存在一些错误。

    您可以参考以下文档以确定可能出现的错误:

    MSP430硬件工具用户指南(修订版 AH)

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于相同的 H/W 设置在 Elprotronic 编程实用程序上运行正常、因此硬件工具正常。

    建议任何其他问题????

    此致

    Kameshwar Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    建议出现此问题的任何其他原因。

    任何一个使用微控制器 MSP430F2252的引脚、通过硬件工具 MSP-FET430UIF 及软件实用程序 TI 命令行闪存器来刷写文本文件。

    我们是第一次使用此实用程序。

    此致

    Kameshwar Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kameshwar:

    由于 MSP-FET430UIF 是 EU:https://www.ti.com/lit/pdf/sszqg21

    我建议您使用 MSP-FET 进行另一个测试。 我对此没有任何经验。  如果我以前使用过其他注释、我不会关闭该主题并提供其他注释。

    我还想帮助检查您的硬件连接是否正确、您能否在此处共享您的硬件连接? 如何将 MSP430F2252连接至 MSP-FET430UIF?

    如果调试器没有损坏、我怀疑是硬件连接。  与 Elprotronic 编程实用程序相比、MSP-FET430UIF 可能具有不同的连接。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../JTAG-interface-for-the-Flash-Loder.pdf

    尊敬的 先生:

    感谢您的答复。

    用于偏置文本文件的微控制器 MSP430F2252与 MSP-FET430UIF 连接的 PFA 电路原理图。

    CON CN8用于微控制器的编程。

    请查看原理图。 可以使用命令行闪光器?? 或需要进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kameshwar:

    我今天晚些时候回来。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameshwar:

    您需要添加电源连接引脚、请参阅以下内容:

    参考文件:https://www.ti.com/lit/ug/slau278ah/slau278ah.pdf 

    希望这能解决您的问题。

    B.R.

    SAL