This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:在 FRAM 器件中进行注意事项

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1479314/msp430fr5043-do-and-donts-in-fram-device

器件型号:MSP430FR5043

工具与软件:

嗨、团队:

客户以前从未使用过 FRAM 器件。 客户的应用程序如下所示。 如果有需要注意的要点、请告诉我。

 当 MCU 程序运行并用作参数存储区域时、客户的 MCU 处理(测量)所需的参数将重写在指定的区域。
对于这种用途、如果在读取/写入 FRAM 时采取任何预防措施、请告诉我。

客户习惯了将这些值直接编码到程序中、编译和更改参数、但现在我想在操作期间更改这些值并使用这些值记录测量结果(即使在 MCU 复位后也要保留)。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    我不确定我是否正确理解了用例;他们只是想重新配置一些参数并将每个参数的测量结果存储在 FRAM 中?  

    一般而言、他们可以做到这一点。 FRAM 具有相当高的耐写次数、您可以将应用程序代码未使用的值写入 FRAM。