This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:"Start PPG Count (ns)"Setting range

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1479326/msp430fr5043-start-ppg-count-ns-setting-range

器件型号:MSP430FR5043

工具与软件:

嗨、团队:

(相同的机会以及引用的 E2E 主题中的相关问题)

1、当设定"开始 PPG 计数"在33,000以下时,没有流速的输出值。

2.在"启动 PPG 计数"和"基于 GUI 的增益控制"中的具体相关信息中,有一些神秘的东西。 当增益仅为26、36或56时、它显示流速、但除此之外、没有输出。 此外、当增益为26时、输出一次流速、但更改参考流速(被测气体)后不会发生变化。

您有什么想法可以解决此问题吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    在您执行这些操作时、GUI 是否返回任何错误? 此外、执行该操作时、您是否能够在 ADC 采集窗口中看到结果?

    您注意到的内容不在我们指定的最小值/最大值之外、但这些确实表示可能导致算法或硬件行为不正常的物理值。 在这种情况下、查看您的 ADC 捕捉可能会有所帮助。  

    其他问题:您是否在使用 EVM430FR5043? 或其他硬件?