This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:"Start PPG Count (ns)""Turn on ADC Count (ns)"

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1465521/msp430fr5043-start-ppg-count-ns-and-turn-on-adc-count-ns

器件型号:MSP430FR5043

工具与软件:

嗨、团队:

(来自引用的 E2E 主题的相同机会)

客户不确定在确定"Start PPG Count"(ns)和"Turn on ADC Count"(ns)时应考虑哪些因素

您是否有任何文档解释这些内容?

客户不了解其含义、也不了解为什么需要这些设置。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:
    以下 E2E 主题可以帮助您解决问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/953477/msp430fr6047-clarification-of-start-ppg-and-turn-on-adc-count-in-ns

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    真有帮助。 正在重新处理此帖子、客户有其他详细问题。

    [(1) 器件系列用户指南 slau367第21.8.37节如下所示

    ---

    TimeMark 事件用于触发 PPG。 在此事件之前、Tx 偏置被施加到发送通道、因此请确保提供足够的时间来使 Tx 偏置稳定。 最小值为二。

    ---

    问题1。 "充足的时间"意味着多大的覆盖范围?

    问题2:  本段中的"最小值为二"。 它是指"2位"、"2ns (纳秒)"还是其他意思?

    (2) 器件系列用户指南 slau367第21.8.38节如下所示

    ---

    TimeMark B 事件用于打开 SDHS (ADC 转换器)。 SDHS 在发生 TimeMark D 事件时开始对输入信号采样。 B 和 D 之间的时间用于 SDHS 稳定时间。 最小值为二。

    ---

    问题3。   本段中的"最小值为二"。 它是指"2位"、"2ns (纳秒)"还是其他意思?

    问题4。 是否没有第21.8.37节中的"足够的时间"等限制?

    (3)您指导在下面提到的 E2E 主题

    ---

    因此、基本上、公式为 [脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙]+[开始 PPG 计数(ns)]-[打开 ADC 计数(ns)]>[SDHS 稳定时间(40 us)]

    ---

    客户希望知道合理的范围。 例如、它可以设置为与一样的极端关系  

    [脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隙]: 41(us)

    [启动 PPG 计数(ns)]:2 (ns?)

    [打开 ADC 计数(ns)]:2 (ns?)

    问题5. 设置这些值需要考虑哪些因素?

    考虑该示例、ADC 开启2ns、ADC 由于无用电流消耗等待41us、然后开始捕捉。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、
    问题1。 这很可能是指寄存器中的值、AKA、它需要至少等待 TimeMark_A 中的最小值  
    Q2和 Q3。 它是指寄存器内的值2
    问题4。 寄存器说明中未提到限制。 只需记住您在说明中看到的 SDHS 时间。  
    问题5. 对于这部分、我建议阅读 TIDM-02003设计指南
    如果您还有其他问题、我建议您为他们创建单独的 E2E。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Diego、

    Q5. 对于此器件、我建议阅读 TIDM-02003设计指南。[/QUOT]

    很抱歉、我找不到要解释的正确部分。 您能指定它在哪里吗?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:
    我 建议阅读第25页 3.2.1.5节"自定义和优化"、以获取一些参考和您正在寻找的变量。 但是、只要遵循之前的 E2E 建议、就应该可以按照用户指南进行操作。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    并不了解文档。 我将在此处补充有关客户问题的更多详细信息。

    1、当设定"开始 PPG 计数"在33,000以下时,没有流速的输出值。

    2.在"启动 PPG 计数"和"基于 GUI 的增益控制"中的具体相关信息中,有一些神秘的东西。 当增益仅为26、36或56时、它显示流速、但除此之外、没有输出。 此外、当增益为26时、输出一次流速、但更改参考流速(被测气体)后不会发生变化。

    您有什么想法可以解决此问题吗?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:
    我建议将此问题发布为另一个 E2E 主题。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    规格。 我发布到另一个主题。

    e2e.ti.com/.../msp430fr5043-start-ppg-count-ns-setting-range