This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989-ESIDVCC:在未使用的 EP 上设置电容器、还是没有? 布板空间短路

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1479957/msp430fr5989-ep-caps-on-unused-esidvcc-or-no-short-on-board-space

器件型号:MSP430FR5989-MSP430FR5989-MSP430FR5989 EP

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我们的电路板空间超级紧凑、因此只有关键器件对此电路板设计进行切割、但我们仍需要稳定的性能。 我的问题与 M430FR5989SRGCREP 数据表第6.1.1节(第135页)中推荐的大容量电容和去耦电容相关。 它说:

"TI 建议将1-μF 和100nF 的低 ESR 陶瓷去耦电容器组合连接到每个 AVCC、DVCC 和 ESIDVCC 引脚。"

我们未使用 ESI 模块、因此表3-2 (第12页)建议将未使用的 ESIDVCC 引脚连接至 DVcc。 因此、如果不使用 ESI 模块、我们是否仍然需要在该 ESIDVCC 引脚上包含上述建议电容器?

这需要您的设计输入。 理想情况下、如果根本不需要这些电容器、那将为我们节省很大的布板空间。 想法?


谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    由于 您不打算使用 ESI 模块、并且表3-2中没有任何特殊要求、因此我认为您可能无需为 ESIDVCC 添加电容器而只需连接至 DVCC 即可节省您的电路板空间。  但是、如果可能、我仍然建议 您对您的应用执行一些测试和评估、以确保它没有问题。

    此致、
    Peter