This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:您能说明一下 USS 和 USS_A 模块之间的区别吗?

Guru**** 2580785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1480220/msp430fr6043-could-you-help-explain-more-about-the-differences-between-uss-and-uss_a-module

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

USS 与 USS_A 有何区别? 我可以在燃气表应用中使用 FR6047吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FR6047不支持燃气表应用。

    燃气表中接收信号的 SNR 比水表应用中的 SNR 低得多。 噪音是一个不能忽略的问题、尤其是在燃气表中。 我们需要使用不同的方法来解决燃气表应用的硬件和软件端的噪声问题。 我们已经在软件中讨论了该方法、此处是与硬件方面的区别。

    USS_A 模块可用于燃气表应用。 USS 和 USS_A 模块的主要区别在于采集序列发生器、可编程脉冲发生器和物理接口(SAPH 模块)。 SAPH:由一个扩展脉冲发生器、一个低阻抗输出驱动器、一个输入多路复用器、一个采集序列发生器和外部偏置端子组成。 SAPH_A 模块可以生成多音调。 输出脉冲由多个相位组成。 多音特性对于燃气表中的 absTOF 计算非常重要。 生成的激励信号二进制模式用作滤波器、在处理 Hilbert 变换之前滤除 UPS/DNS ADC 捕获信号上的噪声。 该多音功能可降低噪声信号的影响。 并使 ADC 方法在燃气表应用中成功使用。

    此致、

    Cash Hao