This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:uniflash

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1479586/evm430-fr6047-uniflash

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 MSP430FR6047

工具与软件:

你(们)好

我正在尝试将 Uniflash 与 EVM430-FR6047配合使用;此 EVM 直接连接到 USB。 查看设备管理器时、会检测到两个端口:  

Uniflash 未检测到端口、并且在手动输入 EVM430-FR6047或 MSP430FR6047时出现通信错误。

谢谢!

巴里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    您是否只是询问要使用哪个端口? 还是与自动检测有关的问题?

    通常、您会使用 COM9访问调试接口、因此如果您计划使用 SBW 或 JTAG。 如果要使用 UART 引导加载程序或通过调试器使用反向通道 UART、可以使用 COM10。