This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:1MHz 传感器的 USS 配置

Guru**** 2453670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1478523/evm430-fr6043-uss-configuration-for-a-1mhz-sensors

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

我在尝试将采样频率设置为2 MHz 时遇到错误。 文档指出、USS 软件仅支持高达500kHz 的频率。 是否存在将1 MHz 传感器与封装中的演示气体代码配合使用的权变措施。  
谢谢你  

Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    燃气表支持170kHz 至550kHz 激励信号频率。 对于 ADC 采样频率、我们建议将200kHz 传感器设置为1Msps、将500kHz 传感器设置为2Msps。  

    我们不支持1MHz 换能器、MCU 无法生成1MHz 多音激励信号。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我尝试将其设置为采用200kHz 换能器。 使用 CCS、GAS 演示上传了代码。 在 USS 中、加载了 C:\ti\msp\UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01\examples\MTR_GUI_CONFIG\Config_GAS_200kHz。 提供"请求更新"时、我收到错误"135算法 DToF - Shift 值大于 maxSampleShift"、因此我检查了论坛并更改了 USS_userConfig.h
    "#define USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 40"仍收到相同的错误。

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误代码135通常是由于未捕捉正确的接收信号而引起的。 您可以首先在 ADC 捕获窗口中检查接收信号。 那么您可能需要调整这些参数才能获得更好的接收信号。 您可以将本指南作为参考。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AURAjHTDa0oVdd-2UTgIEQ__MSP430-ACADEMY__8HaEUeq__LATEST

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我在传感器连接到电路板时获得的 ADC 信号。 可以看到错误是不断填充的。
    我一直在提到上述提供的文档、仍然遇到相同的错误。

    e2e.ti.com/.../cont_2D00_capture_2D00_05_5F00_04.csv

    这是附加的连续捕获 csv 文件。

    谢谢你  

    Vishnu KV.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是一个很好的接收信号。 我建议您使用 示波器检查进入 MCU 的接收信号是否有效。 它可以帮助您解决硬件方面的问题或软件配置问题。 以下是您可以使用示波器获得的示例。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    所以我必须将 J5和 J6连接到示波器吗?  

    我仅在 J5和 J6处出现噪声  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于激励信号、您可以在 J5/J6上进行探测。 对于接收信号、建议 在 AFE_CH0_IN 上进行探测。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我在检查  AFE_CH0_IN 后得到了这个



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、J5/J6上没有任何东西、 AFE_CH0_IN 上也没有任何东西?

    1.检查发射端:是否可以断开 J5/6上的换能器和探头。 您应该观察那里的激励信号。

    2.如果存在有效的激励信号、则未观察到接收信号。 问题可能与管道和换能器有关。 然后、您可以发送测试设置的图片。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这是我在按顺序连接 J5和 J6图像时获得的信号


    现在我没有管道了。 收到管道后、我将共享设置图像。  

    谢谢你  

    Vishnu K V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EMM、您需要将换能器连接到管道上。 否则、换能器将不会接收任何有效信号。 请使用管道运行测试。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    当然、我会在一天结束时向您提供最新信息、因为我会在一段时间内收到3D 打印管道。

    激励信号是否正常?

    谢谢你

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能放大一点激励信号吗?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    是的,很抱歉上一张图片.

    谢谢你  

    Vishnu KV.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    她对我很生气。 您是否先断开传感器、然后再测量信号?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的,我已经断开了传感器,继续探头在 J5。

    谢谢你

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎测量到了错误的信号。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    好的、我将错误的引脚接地。
    我更改了它、可以在示波器上观察到信号。

    谢谢你  

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它仍然看起来很奇怪。 那么多噪声的原因。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我来更改通道、进行探测、看看。 给我一些时间.

    谢谢你  

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我改变了端口和通道,仍然得到相同的信号.

    我还能做些什么吗?  我已经通过 CSS 上传演示气体代码。

    谢谢你

    Vishnu KV.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    很抱歉,我刚刚收到了管道. 即使在管道上放置传感器后,我也会得到相同类型的 ADC 信号。

    谢谢你

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至少现在 ADC 采集窗口中有所设。 仍需要使用 示波器 来检查 J5/6和 AFE_CH0_IN 上的信号。 您应该会得到与我之前分享的图类似的信号。  

    噪声问题、它可能与 USB 电源有关。 您是否有可以从以下端口为电路板供电的电池或干净电源?  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    是的、我有外部电源。 我将连接相同的组件并为您提供更新。 我应该在稳压电源上设置多少电压和电流?

    谢谢你  

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我更改了 USB 连接器并捕获了 ADC。 我将尝试使用外部电源同样操作。

    谢谢你  

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用外部电源看起来效果更佳。 在300mA 限制下的3.3V 电源应该可以工作。  

    您能否使用 示波器分享图片来捕获这些信号?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    是的、当然。 我对外部供电方式有疑问、当电压设置为3.3V 且300mA 时、电路板应显示任何 LED 指示灯?

    因为当我设置上述值时、我在板上看不到任何 LED 指示。 仅当在 RPS 上设置了上述值且连接了 USB 时、才能看到 LED 指示。 是不是应该这样工作?

    谢谢你  

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我已经按照您的建议设置了电压和电流、连接了 CRO 中的 J5、J6和 AFE_CH0_这 是可以观察到的信号。

    谢谢你  

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    励磁看起来是正确的。 对于  AFE_CH0_IN、您需要连接换能器并进行检查。  

    LED 指示灯应与 USB 电源或外部电源执行相同的操作。 使用外部电源时仍可以连接 USS GUI、是吗? 那么就无需担心了。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我使用跨轴管道装置来容纳传感器、这是我将获得的 ADC。

    其次、我使用了反射式管道设置、这是观察到的输出信号。

    我认为这两个信号中仍有一些噪声对吗? 是否有任何方法降低相同的值?

    谢谢你  

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    噪声可能与管道设计有关。 声学长度可能更长、例如70mm 以上。  

    但我仍想检查   示波器 AFE_CH0_IN 上的信号。 ADC 捕获信号中有一些东西、但 振幅很小。 我需要在信号进入 MCU 或 MCU 配置导致信号这么小之前检查信号是否如此小。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    示波器放置在 J9引脚4 (AFE_CH0_IN)和 GND 上。  

    这是可以在该引脚上观察到的情况。

    谢谢你

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测量  AFE_CH0_IN 信号时、请连接传感器。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    好的、这里是连接了换能器的更新版本。

    谢谢你  

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    信号看起来不正确。 管道会发生什么情况? 为什么有一根管子穿过管道? 应用是什么? 是燃气表还是水表?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    它是一个燃气表,通过管道的气体将被检查。

    是的、管道内有一根管子。   

    谢谢你

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、换能器不会直接接触被测气体。 气体实际上会进入白色管内?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    是的、气体会通过管道。 管是否会干扰信号?
    谢谢你  

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、这是一种燃气表钳位。 我们的解决方案不是设计钳位式燃气表。 白光管将阻止超声波信号、使 ADC 很难捕捉反射的信号。   

    对于燃气表、换能器直接面向测量的气体。 它们之间没有其他材料。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    好的、明白了。 所以,我可以更好的结果没有管? 是的、我的想法是容纳换能器并测量流量。 所以,在我们昨天的谈话之后,我调整了一些东西周围,并得到一些输出,让我与你分享.  

    上面的一个用于跨轴设置、没有管道内的管子。

    这是用于反射型设置的波形。

    现在我可以使用"Waveform (波形)"选项卡来监测管道中的气流。

    谢谢你  

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 ADC 捕获现在看起来正常。  您可以开始尝试使用它。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    所以,现在借助波形选项卡,我可以监测通过管道的气体流量/体积?
    还有一个关于管道设置的查询,以监控流量,没有办法我可以解决该设置获得类似的 ADC 信号,即使我使用玻璃管?

    谢谢你  

    Vishnu KV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我想返回到对1MHz 传感器的第一个查询。 MSP430FR604x 数据表中显示它可以连接到2.5 MHz 超声传感器。 所以只有 IC 不是评估板?  

    谢谢你  


    Vishnu KV.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当它与燃气表应用相关时、它被限制在传感器频率最高约550kHz。 它受硬件端 MCU 功能和软件算法限制的限制。 我建议不要浪费时间、使用 TI USS 解决方案将1MHz 用于燃气计量。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    谢谢你。