This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:不想与 PC 通信

Guru**** 2580025 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM, MSP-EXP430F5529LP, TDC7200, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1479704/msp-exp430f5529lp-doesn-t-want-to-communicate-with-pc

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:TDC7200EVM、、 TDC7200CCStudio

工具与软件:

您好!

我购买了 带有 MSP-EXP430F5529LP 开发套件的 TDC7200EVM。 当我使用 Win11将它连接到 USB 时、设备管理器看到两个名为"USB Serial Device (COM6)"和"USB Serial Device (COM7)"的可用端口。
我启动 TDC720xEVM 并选择 TDC7200后、会显示一个窗口"Connect Failed! 检查 COM 端口号。"
然后我将 TDC7200EVM 菜单中的"serial port"更改为 COM6、或 COM7显示相同窗口 "Connect failed! 检查 COM 端口号。"

如何解决该问题?

BR
Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    您是否按照 TDC7200EVM 用户指南的"MSP430固件升级"部分进行了操作?

    https://www.ti.com/lit/snau177

    您应该在 COM 端口选择中看到 MSP。 (请参阅用户指南中的图3)

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    是的、我按照"MSP430固件升级"进行操作、但是它正在操作的软件显示 "Connect failed! 检查 COM 端口号。"
    如何在没有固件的情况下升级固件? 我的管理器器件显示了  我之前写入的"USB Serial Device (COM6)"和"USB Serial Device (COM7)"。

    此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次您好 Luke、

    我有一些更新。 当我打开 TDC7200 GUI 并点击调试时、然后点击"Update Firmware"、会显示"Register Time Out. 请重试!"。
    它不会如图2所示显示窗口。

    此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有接下来的更新。
    我尝试了升级固件在第二台 PC 与 WIN 10和它工作. 然后我通过 Win 11将评估板连接回 PC、但仍然不想通过任何 COM 端口进行连接:-(我需要这样才能在装有 Windows 11的公司计算机上工作。 我认为,它与赢11兼容性有问题。 尽管如此,现在评估板有固件更新,它是良好的进展,但它只能在专用 PC 上工作。

    BR

    一、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    啊、这听起来像是在 Windows 10和 Windows 11之间出现了驱动程序问题。 让我检查一下我们的终端是否有任何帮助、您是否能够更新您的 Windows 11计算机上的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    是的、我需要帮助、因为我两天都在尝试解决这个问题、但是效率没有提高。 我发现了一些未完成的线程相同的问题。 我尝试手动安装驱动程序、但我不确定 安装是否正确。 我尝试过安装 CCStudio (它 是驱动程序吗?)。 但与 mi 帐户文件夹名称有问题,我的帐户由我的公司管理。 这就是我无法安装它的原因。 您有什么想法/其他方法、我如何解决这个问题?

     

    BR

    一、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    您是否能够使用 CCS Cloud 对 MCU 进行编程?  https://dev.ti.com/ide 

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我 从来没有这样做过,但我想你会给我一些源包? 如果是、也许会很简单? 我可以尝试安装 IDE、然后等待您的下一条指令。

    BR

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    为了加快进度,我决定把它移回我的家庭私人计算机,昨天它在那里工作。 但现在它不能在我的家用电脑与 Win 10。 我不明白为什么? 我试图改变 USB 端口,但没有任何效果。 我再次尝试升级固件、通过 Win 10、现在它不起作用。 昨天它工作了。。。 在设备管理器中、我可以看到三个 CAN 端口。 如果我从 USB 断开 MSP-EXP430F5529LP、所有 CAN 端口都将关闭(这意味着器件对我的 PC 可见。 可能会有驱动程序问题吗? 但为什么昨天它可以工作呢? 您能准确提供我需要的驱动器吗? 或者、您是否有其他方法可以帮助我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但 mi 帐户文件夹名称有问题、我的帐户由我公司管理。

    CCS 可能与包含非字母数字字符的用户名有关。 但是、如果您的目标是仅安装 CCS 以获取驱动程序、那么这可能无关紧要。 但是、请将 TEMP 和 TMP 文件夹设置为指向用户文件夹之外的位置、以避免安装错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回答。 在这种情况下、我解决了开发套件的问题。 现在一切都正常。