This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:5引脚(VCC)上的输出约为2V、即使没有电源。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1482013/msp430fr2355-about-2-v-output-on-5pin-vcc-even-though-no-power-supply

器件型号:MSP430FR2355

工具与软件:

大家好!

断开电源(3.3V)后、将 UART 外部器件连接到引脚13和引脚14会在引脚5 (VCC)处产生约2V 的电压、即使未供电也是如此。
你知道原因吗?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这超出了规格范围。 由 电流回流引起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但正在供电。

    MSP430等 CMOS 器件通常在 I/O 引脚以及 Vcc 和接地之间具有钳位二极管。 因此、您的 UART 外部器件会驱动一个足够高的电压、以将二极管正向偏置至 Vcc。

    如果超过二极管的绝对最大电流、这会带来危险、并可能对 MSP430造成永久损坏。