This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791:高级 DLMS 功能是否可以添加到16位 EVM 中

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791, AES-128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1481968/msp430f67791-does-the-advanced-dlms-features-can-be-added-into-the-16-bit-evm

器件型号:MSP430F67791
主题中讨论的其他器件: AES-128

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们是否可以将高级 DLMS 功能添加到此 EVM 中?

16位架构是否足以包含上述功能或用于基本的 DLMS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DLMS COSEM 库可用于 MSP430F67791。 但是、对于高级 DLMS 功能、我认为在此 MCU 上很难实现、并且限制会是 RAM 大小。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="278451" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1481968/msp430f67791-does-the-advanced-dlms-features-can-be-added-into-the-16-bit-evm/5690402 #5690402"]

    我认为在此 MCU 上很难实现、而且会受到 RAM 大小的限制。  

    此致、

    [报价]

    正如您提到的对于16位、如果 RAM 大小增加、我们可以处理高级 DLMS 功能吗?
    这是正确的吗?或者必须使用32位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、我将获得以下与 DLMS 相关的信息。

    DLMS 协议栈通常需要  50-100KB 闪存  和  5-10 KB RAM  (取决于协议功能修整)。

    MSP430F67791所能提供的功能  128KB 闪存+ 8KB RAM 、理论上足以实现基本的 DLMS 功能。 然而、在需要完全安全加密(例如、AES-128)或多协议集成(例如、TCP/IP)的情况下、可能需要进一步优化内存分配。  

    我认为限制会是 RAM 的大小。   

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你的答复。

    我又收到一个问题。

    在这里、是对软件还是硬件组件进行安全加密?
    我有一个有关高级功能的清晰参数大小、请您在上面说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 安全加密与 AES-128进行通信、那么它将是一个硬件组件。 但它 也可以指 从软件和硬件方面都可能需要的其他安全加密功能。  

    此致、

    Cash Hao