This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:用于超声波异常检测的 EVM430-FR6047

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, EVM430-FR6047, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1481516/evm430-fr6047-evm430-fr6047-for-ultrasonic-anomaly-detection

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: TDC1000、TDC7200

工具与软件:

大家好!

我正在探索非侵入式超声波异常检测系统的选项、该系统旨在识别封闭环境中积聚的微小材料。 我的目标是查看是否可以使用 ToF 或类似方法检测亚毫米到毫米级的异常、以及可靠性如何。 我目前有一个 EVM430-FR6047、但其固件和演示主要用于流量测量。

我的问题是:

  • EVM430-FR6047是用于此类超声波异常检测的可行选择吗、或者我是否会查找错误的路径?
    最初我考虑过 TDC1000–TDC7200 EVM、但现在已停产。
  • 是否有人对 FR6047的固件或软件进行了调整、使其适用于流量测量以外的应用、特别是检测细微异常?

对于旨在实现可靠检测的传感器配对或校准技术、我们也会非常感谢您提供任何建议。

提前感谢您的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、感谢这个问题。 我不熟悉这个特定的应用、很遗憾我们没有在这个领域进行过任何测试。 您或许可以将 TUSS4440 或 TUSS4470之类的 解决方案视为潜在的解决方案。 也可以在 E2E 上联系此组、看看他们是否有任何其他对此应用有用的信息。

    -Brian