This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:USB 连接

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1482429/msp430fr59941-usb-connection

器件型号:MSP430FR59941
Thread 中讨论的其他器件:MSP-GANG

工具与软件:

我在 设计中使用的是 MSP430FR59941IPM 芯片。  只是芯片不是评估板或任何预制模块。  我想从我的计算机通过 USB 与此设备进行通信、命令它执行各种操作。  我似乎想 在标记为 P2.0 (UCA0TXD)和 P2.1 (UCA0RXD)的引脚上使用 eUSCI_A 接口。  然而、此芯片由3.3V 电源供电。  它看起来 PC 的 USB 接口是5V 系统。  将 USB 线连接到此芯片的合适方法是什么?  我需要使用 USB5V 和接地线执行任何操作吗?还是只使用 Data+/-线?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此芯片没有内置 USB 接口。 您将需要一个像 FTDI 接口芯片这样的器件来将 USB 转换为 USCI 可以处理的串行。 您可以获得3.3V 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的观看。  我想知道是否是这样的话、但是数据表听起来好像直接采用了。  简单确认一下、 DEV-14050"USB 转换器 USB 2.0串行接口"是否正常工作?  重新做这个电路板布局布线时、我可以直接添加一个 FTDI 芯片、但现在我想我可以直接将这个模块插入线束中来转换 MSP 芯片的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但是。

    出现问题时、非 FTDI 芯片不能使用 FTDI 驱动程序。 假设驱动器能够正常工作、这就可以正常工作了。

    在数据表中有2种提到"USB"的地方:一种是指 MSP-GANG 编程器、另一种是指调试接口。 与芯片本身无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    返回时出现非 FTDI 芯片无法使用 FTDI 驱动程序的问题。

    SparkFun DEV-14050板似乎基于 CH340、实际上拥有自己的驱动程序。 更大的问题是有些人在 Windows 11上的 CH340设备有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是为什么我是一个 FTDI 人,我自己。 一分钱明智是英镑愚蠢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了帮助那些没有意识到 DEV-14050是 SparkFun 号码的人:

    https://www.sparkfun.com/sparkfun-serial-basic-breakout-ch340g.html