This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:BSL430.dll 新版本或源代码?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1479129/msp430f5528-bsl430-dll-new-version-or-source-code

器件型号:MSP430F5528

工具与软件:

您好!

我使用 TI 提供的 BSL430.dll 来 使用 MSP430上的 USB BSL 功能来升级固件。

通过参考 BSL430.dll、我的程序(在 VS2022中开发)可以正常工作。

 

但是为 VS2010安装 Microsoft C++可再发行程序包是使用 BSL430.dll 的命令。

我的问题:

-是否有一个新版本的 BSL430 dll (为了避免安装旧的 Micrososft 软件包,不是更受支持?)

-是否可以获得 BSL430的源码? 可以使用新的 IDE 版本对其进行编译

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    Unknown 说:
    ]-是否有 BSL430 dll 的新版本(为了避免安装不再受支持的旧 Micrososft 软件包?)

    我认为不会有新的发布版本。

    [报价用户 id="459336" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1479129/msp430f5528-bsl430-dll-new-version-or-source-code ]]-是否提供了 BSL430的源代码? 我可以使用新的 IDE 版本对其进行编译

    我不确定、让我与内部团队联系、看看这里的任何陈述。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    非常感谢您的回答。

    我正在等待您对团队的反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    当我取得一些进展时、我会回来。

    此处目前没有新信息。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    是否有任何关于使用最新的 IDE 编译新版本或使用源代码允许我编译新版本的新闻?

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    很抱歉、我找不到团队中维护此源代码的成员。

    您可能需要使用当前的 dll 版本。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    我将关闭该主题。 如果需要、请回复该主题以重新打开。

    如果有其他 问题、也可以新建一个。

    B.R.

    SAL