This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:器件描述符请求失败:Windows 已经停止这个器件、这是因为它已经报告了问题。 (代码43)

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1474433/msp430f5529-device-descriptor-request-failed-windows-has-stopped-this-device-because-it-has-reported-problems-code-43

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP

工具与软件:

目前我使用 MSP430微控制器(5529)、其中需要在 CDC 模式下启用 USB 通信。 每次将 USB 端口连接到 PC 时、我都会收到以下通知(器件描述符请求失败):在设备管理器中、我会收到一点说明 、Windows 已停止此器件、因为它报告了问题。 (代码43)

无论源代码如何、上述问题无处不在。 硬件也验证了两次。  手动将 MSP430_CDC.inf 放在 Window/INF 文件夹中。 即使所有这些修正都没有成功。 没有任何前进的线索。