This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:了解 I2C 主器件发送器模式图片

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1483411/msp430fr5969-understanding-the-i2c-master-transmitter-mode-picture

器件型号:MSP430FR5969

工具与软件:

全部、

我想绕着这个图讲几句。 我不太明白发生了什么,尤其是不同的箭头指向上下。 正在尝试了解发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最常见的序列(主要)在顶行中运行。 S= 3842[重复启动不可区分]、P=停止、A= ACK、A-BAR=NACK。 向下翻页、事件连续的可能性降低。 "stall"一词非常重要、因为在这些情况下、代码需要执行操作。

    它相当密集,但很高兴有一些东西可以放在一个页面上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您回到该部分的开头、在图32-8中有一个关键字。 这有助于理解阴影框。

    粗体箭头以各种方式显示分支。 例如、在右边的第一行、它显示交易完成时有停止。 恰好低于该值的是在发送器模式下的重复启动(有一个框显示设置了哪些位来执行该操作)、低于该值则作为接收器重新启动。