This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:MSP430I2021TRHB:SD24 Σ-Δ ADC 数字输出上的噪声有何预期?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1480975/msp430i2021-msp430i2021trhb-what-can-we-expect-for-noise-on-sd24-sigma-delta-adc-digital-output

器件型号:MSP430I2021

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用此 MSP430I2021TRHB MCU 的 SD24 ADC、但数字输出会产生大量噪声。

我将使用内部基准(通过100nF 去耦接地)。

增益= 1

OSR=256

在我的测试期间、我将两个 ADC 的两个输入短接至地(以确保输入端没有噪声)。 我总是会获得噪声极大的(失调电压)测量。

在预期的24位分辨率上,几乎没有15位可用, 9个最低有效位似乎随机.

我可以预期的噪声级别应该是多少? (当在尽可能好的条件下使用 MCU 时)

您是否有关于此主题的应用手册?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于指定的 SINAD 小于90dB、听起来似乎正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答

    如果我理解正确、集成到转换器中的滤波器不允许超过15位的稳定分辨率。
    但 TI 将该转换器表示为24位。 因此、我想有必要添加软件数字滤波以达到24位? 是这样吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不是 TI 独有的、但是每个 Σ-Δ ADC 的特性。 您是否阅读过 SLAA957?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、是的、我在浏览此论坛查找解决方案时找到了该问题(我避免询问是否已给出答案)。 

    但是、本文档并不明显需要外部软件滤波。

    我之所以犯了错、是因为我在之前的项目中使用的 Σ-Δ 转换器集成了全滤波器以获得宣布的分辨率、但我从来没有注意到并非所有的 Σ-Δ 转换器都是如此。

    我会知道未来的情况、但最好数据表能够更加明确地论述这类主题。

    感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的观察结果是、N 位 ADC (不仅仅是 S-D)几乎永远不会给出 ENOB=N [如果我在数据表中看到这一点、我会非常怀疑。]

    i2系列中的 ADC 非常好、并且(b)超级便宜。 我使用一个 非常好的24位 ADC、这个 ADC (按我们的采样速率)的 ENOB=18+;它的成本是48美元(q1)。