This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:FET Pro 430

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1480107/msp-fet-fet-pro-430

器件型号:MSP-FET

工具与软件:

安装应用程序后、将显示以下错误消息、无法启动应用程序。

有什么解决方案吗? 

①Click 图标

出现②Error 消息

"Reference (参考)":"Error (错误)"信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 高山市

    在哪里下载软件、在 Elprotronic?

    您能否分享您正在使用的版本、我找到以下下载页面:

    https://content.elprotronic.ca/downloads/FET-LITE-win.zip 

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sal:  

    感谢您的答复。

    我尝试 从下面的 页面下载。

    www.elprotronic.com/.../downloads

    而且、正如您提到的、我尝试从下面的页面进行下载。

    https://content.elprotronic.ca/downloads/FET-LITE-win.zip 

    但是、出现了相同的错误消息。  

    我的笔记本电脑操作系统是 Windows 10 Pro。

     此致、

    高山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 高山市

    让我尝试用我的 PC 来查看是否有任何问题。

    我认为可能会为此遗漏一些 xx.dll 库。 如果是、我认为您需要联系 Elprotronic 以获得进一步支持。

    我将在下周早些时候回来。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 高山市

    [报价 userid="644092" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1480107/msp-fet-fet-pro-430/5685037 #5685037"]

    我尝试 从下面的 页面下载。

    www.elprotronic.com/.../downloads

    [报价]

    我在我的个人电脑中尝试了这个链接,它的工作方式是:

    因此、可能与您的 PC 相关、您的 PC 可能会自动删除某些内容并使其不可用。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sal:  

    感谢您的答复。

    我会向 IT 部门核实。

     此致、

    高山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高山市

    请单击"已解决"按钮(如果已解决)。

    我将临时关闭该主题、您可以回复该主题以重新打开。

    B.R.

    SAL