This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2311:无法从 DS90UB960-Q1 RX 输入端口1n`t 数据

Guru**** 2579145 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1481357/msp-exp430fr2311-can-t-get-data-from-ds90ub960-q1-rx-input-port1

器件型号:MSP-EXP430FR2311
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB960-Q1

工具与软件:

根据 DS90UB960-Q1的数据表说明、960可连接四个摄像头输入数据。
当953和摄像头连接到960的 RX 输入端口0时、处理器可以读取图像。
但 当断开  RX 输入  端口0并连接到 RX 输入端口1、时、处理器无法读取图像数据。
如何设置960 RX 输入端口1寄存器?  960 RX 输入端口1无法独立运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、yjt、

    是的、您可以独立于其他端口使用任何 RX 端口。 您只需要在寄存器0x0C 中启用使用的 RX 端口并禁用未使用的 RX 端口。 此外、还需要在寄存器0x20中启用正确的端口转发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    感谢您的回答、我现在可以从 RX Port1获取图像数据。

    我尝试使用 TX 端口1来输出数据(不使用 TX prot0、 连接 RX 端口0和953、图像传感器)、、但失败。  

    我应该设置哪些寄存器?  

    谢谢!
    yjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不确定我是否理解了这个问题。 您是说要使用 TX 端口1并禁用 TX 端口0?

    如果是请求、请使用以下设置:

    0x32 = 0x01

    0x33 = 0x00

    0x32 = 0x02

    0x33 = 0x01

    0x20 = 0xE1