This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:MAC OSX 12.7的 FET 接口驱动程序

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1470358/msp-exp430g2et-drivers-for-fet-interface-for-mac-osx-12-7

器件型号:MSP-EXP430G2ET

工具与软件:

我们已经购买了一些 MSP430 Launchpad 器件、用于测试新项目。  

我们的开发环境严格为 OSX、我们能够顺利安装 CCS 20。

当我们尝试与 MSP430 Lauchpad 通信时、CCS 无法找到相应器件。  

当我运行命令 ls /dev/cu *。*或只是 ls /dev/*。*时、我找不到通信接口。

我可以在系统信息屏幕中看到设备、因此 Mac 似乎可以看到设备、但无法连接。  

我在家里的电脑上测试了几台设备、它们可以正常工作。 我们可以枚举端口。  

对于其他系统、SiLab 或 FTDI 驱动程序没有任何问题、因此只需联系查看此器件是否有可用的 MAC OSX 驱动程序。

如果没有、我们是否可以使用一些技巧/提示来使其正常工作?  

如果已知其他 Launchpad 可用于此版本的 OSX、请告知我们。  

此致

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    我将和我们的团队了解一下如何 在 MAC OS 环境中实现与 CCS 的 LaunchPad 连接。

    谢谢