This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD:MCLK 频率不符合预期 MSP430f6779

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1470086/tidm-3phmtr-tamp-esd-mclk-frequency-not-as-expected-msp430f6779

器件型号:TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779、

工具与软件:

您好!
我们正在使用 TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD 参考设计硬件来开发使用 MSP430f6779控制器的智能仪表。
我们使用电能测量设计中心工具生成的固件代码。
代码在开发板上运行正常、但当我们尝试在同一固件中添加代码时、我们发现代码即使对于简单的比较 语句也占用异常高的时间(两次比较大约1us)
当我们深入探究以发现问题时、我们发现 MCLK 正在以2MHz 的频率为 CPU 计时(我们通过在 while 循环中切换引脚来检查此情况、方法是绕过包括中断在内的所有其他代码)、尽管它来自代码中的设置、MCLK 配置为在25MHz 上运行。
我们尝试的第二件事是使用以下简单代码来设置 MCLK
main ()
{
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR |=位4;
  UCSCTL0 |= 0x0200;
  UCSCTL1 = 0x0060;
  UCSCTL2 = 0x11FF;
  while (1)
  {
    P1OUT ^= BIT4;//切换 P1.4
     __delay_cycles (1);
  }
}
我们尝试毫无差错地调整 UCSCTL 寄存器中的值。
提前感谢您的指导
Shekhar