This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:器件在超过推荐温度的

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1469687/msp430fr2111-device-operating-in-over-recommended-temp

器件型号:MSP430FR2111

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

他们遇到输出在高温下停止的问题。 初步分析表明 MCU 可能会出现热关断。

MCU 的工作温度达到85°C、但机器内部温度已经超过85°C。

需要澄清的几个问题、

(1)。  当 MCU 经历热关断/超过建议的温度时、它的行为或状态是什么? (例如、它是保持关断之前的状态、还是所有 GPIO 都接地?)

(2)。 如果热关断后温度恢复到85°C 以下、MCU 是否会恢复正常运行?

(3)。 从 TRM 可以看出 、在 BOR 复位后、所有端口引脚均呈高阻态、并且将禁用施密特触发器及其模块功能、从而防止产生交叉电流。  这是否意味着、所有 I/O 引脚都将是一种"集电极开路"功能、并与相关电路断开连接? 专家可否在这里澄清高阻抗的 更多细节?

(4)。 是否会在超过建议的工作温度时发生欠压。 ? 会超过建议的工作温度。 是否对下表中的"欠压"参数有任何影响?

感谢您提供的投入。

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    (1)。  当 MCU 经历热关断/超过建议的温度时、它的行为或状态是什么? (例如、它是保持关闭前的状态还是所有 GPIO 都接地?)

    由于该器件在不符合规格的情况下运行、因此很难说将处于何种状态。

    如果热关断后温度降到85°C 以下、MCU 是否会恢复正常运行?

    该器件很可能需要进行 POR 复位才能恢复正常运行。

    [报价 userid="488507" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1469687/msp430fr2111-device-operating-in-over-recommended-temp 通过 TRM、它告诉您 在 BOR 复位后、所有端口引脚均为高阻抗、并禁用了施密特触发及其模块功能、以防止任何交叉电流。  这是否意味着、所有 I/O 引脚都将是一种"集电极开路"功能、并与相关电路断开连接? 专家可否在这里澄清高阻抗的 更多细节?

    这意味着所有 GPIO 引脚默认都是输入引脚。  输入为高阻抗、除了非常小的漏电流外、输入不会从其连接的器件中消耗任何电流。  与该引脚相关的任何其他功能均未连接。