This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:i'我们注意到 CGT cl430编译器有一些无文档记载的限定符

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1469288/msp430f5359-i-ve-noticed-that-there-are-undocumented-qualifiers-to-the-cgt-cl430-compiler

器件型号:MSP430F5359

工具与软件:

我当时看了 cl430编译器生成的一些交叉列出的.asm 文件、我注意到在标题行中、它引用了两组无文档记载的限定符:

  • -- mem_model:code={large|small}
  • --mem_model:data={large、small、huge}

--mem_model:code 显然是--code_model={larg|small}限定符的直接同义词 IS 有案可查。

-- mem_model:data 看起来像是一个近似同义词,对应-- data_model={restricted,small,huge}qualier(按该顺序的模型类型)。

我提到这一点只是因为:

  • 如果您确实希望将其设置为无文档记录、则可能应使列表文件使用有文档记录的限定符版本、从而使无文档记录的版本保持隐藏状态

-或-

  • 如果列表文件将继续显示这些版本、您也许应该在 SLAU132Y 中记录它们、MSP430优化 C/C++编译器(v21.6.0.LTS)用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atlant:
    感谢您报告此内容。 我会向团队提到它、以便我们可以在文档中进行更新。

    此致、

    Diego Aba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈:

    谢谢!