This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6736:与 HID 通信丢失

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1483474/evm430-f6736-communication-loss-with-hid

器件型号:EVM430-F6736
Thread 中讨论的其他器件:MSP-FET

工具与软件:

您好!

我希望此问题对您有所帮助。

我实际上是在使用 EVM-F6736。

我使用 EMDC 成功生成了一个代码、并使用 CCS (20.0.2)刷写了它。

之后、我按照在线电能测量技术指南(版本1.40.00.03)中所述断开 MSP-FET 并接线设置。

然后、我启动了 EMDC、点击 MSP 图标、然后成功连接。 已显示固件版本。 我转至"结果"部分、开始读取数据、每秒更新一次、但仍然需要校准。 下图显示了结果:  

一分钟或两分钟后、结果停止更新、GUI 在最后接收到的值处冻结。 即使系统中没有任何变化、也不会传入任何新数据。

我已断开 HID 连接并重复进行了测试、但发生了相同的问题。 结果流停留一段时间、然后突然停止。

您是否知道导致此问题的原因?

提前感谢您的回复!  

祝您度过美好的一天!

此致、

Fathi Chelly.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fathi、感谢您提出这个问题! 这听起来确实很奇怪。 您是否可以尝试安装一份全新的 GUI 工具、看看是否仍然会发生这种情况? 此外、您能否在 EVM 上探测以查看是否通过接口进行了任何通信? 这至少应该让我们知道问题在哪里。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、布赖恩!

    首先、感谢您的及时响应。

    实际上发生了一些有趣的事情。

    我今天运行了同样的测试,在同样的条件下,昨天没有改变任何东西,并且一切都在这一次正常工作。 数据在过去 20分钟内持续不间断地更新。

    希望问题得到解决、我将继续进行校准。

    至于昨天问题的原因、我目前不知道。  但可能与 USB HID 接口有关。 缓冲区可能已饱和或出现问题。

    因此、重新初始化外设可能足以解决该问题。

    此致!

    Fathi