This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:通过使用200kHz 传感器的评估板、我是否可以使用塑料介质发送接收超声波信号?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1483295/evm430-fr6043-with-the-evaluation-board-using-200khz-sensors-will-i-be-able-to-use-a-plastic-medium-to-send-a-receive-ultrasonic-signals

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

您好!

我正在使用 Jiakang 200kHz 换能器通过塑料介质发送信号。 在下图中、我使用了两个彼此面对面的传感器并捕获了 ADC、并能够观察到以下信号。  

我想知道为什么我会收到错误"在上行和下行通道中未检测到信号":算法126。

谢谢你  

Vishnu K V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    似乎您正在尝试测量塑料的厚度。  此燃气表参考设计不是为您的应用而设计的。  我认为 在塑料的另一侧无法接收到有效的信号。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:  
    我并不是要测量塑料材料的厚度、而是要验证传感器是否能够通过塑料材料传输信号。

    谢谢你  

    Vishnu K V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白。 但恐怕不会。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    那么、您的建议是不要使用任何介质来发送信号?

    谢谢你  

    Vishnu KV.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我只是想知道我正在使用的评估板在我尝试实现这里是否有限制?  

    谢谢你  

    Vishnu K V.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、换能器之间没有介质。 介质将阻止超声波收发、并使其难以在另一个换能器上接收。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我想知道吗、这是我使用的 EVM 的限制。 如果是、您是否可以推荐您的任何其他产品、这些产品可激发传感器通过塑料介质发送信号?


    谢谢你  

    Vishnu KV.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是 EVM 的限制。 限制是您的设置中不会接收到有效信号。 EVM 无法获得要处理的有效接收数据。  

    这是与硬件/测试设置相关的问题。  

    此致、

    Cash Hao