This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:使用 USS 解决方案测量1米直径的燃气管。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1483337/evm430-fr6043-measurement-of-a-1-meter-diameter-gas-pipe-using-uss-solution

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043

工具与软件:

我已经使用气体传感解决方案与 MSP430FR6043开发了一个原型。

您的 USS 解决方案在我们的应用中运行良好。

现在、我计划开发一种测量1米气体管道的产品。 在继续之前、我想问您是否具备使用 USS 解决方案测量1米长燃气管的经验。

此外、我目前将一个超声波传感器用于 TX、另一个用于 RX。 但是、我计划扩展到三个传感器。 为了通过单个 MSP430FR6043 MCU 实现该目标、我考虑使用两种方法:

  1. 使用外部模拟开关选择三个超声波传感器之一。
  2. 使用三个 MSP430FR6043 MCU 并添加一个更高级别的 MCU 进行控制。

我希望你能就这一实施的可行性和最佳方法提出意见。

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您尝试使用适用于您的应用的第二种方法。  

    对于这个1米长的管道、您是否意味着换能器之间的距离为1米?

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的帮助。

    我们的目标是使换能器之间的距离保持在1米。
    但是、如果以反射方式配置传感器、则该距离可能超过2米。
    在这种情况下、是否仍然可以使用 TI 的 USS 解决方案进行检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、困难部分是如何接收有效信号并由 ADC 捕获该信号。 距离1米会大幅衰减声波的能量。 使它很难接收。 您需要考虑一种首先接收信号的方法。 比如使用更高的激励电压。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    超声波传感器具有以下设置:换能器之间的距离约为1.4米、我们将安装三组超声波传感器、TX 和 RX 以倾斜角相互面对。

    目前、我们处理的主要问题有两个:

    1. 如您所述、为了接收有效的信号、我们计划在超声波传感器前添加一个电压增强电路。 您是否有任何与德州仪器(TI)超声波传感器电压提升器相关的参考电路?

    2. 我们希望对水中的温度变化进行补偿。 您能否为此建议合适的补偿算法和温度传感器?

    最后、是否需要在 USS 库中对这些问题进行任何更改?

    感谢您的时间和帮助。 我期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您认为它是燃气表。 但是、在燃气表中、"补偿水中的温度变化"意味着什么?  

    1.水表应用有一个参考。 但其设计还不成熟。 您可以参考这篇文章。  (+) EVM430-FR6047:TIDA-01486放大器板无法正常工作- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

    2.没有合适的温度补偿算法。  

    我不确定是否需要对库进行更改、因为我对这种大型管道没有经验。  

    此致、

    Cash Hao