This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MCU018

Guru**** 2950120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1483718/msp430fr6047-mcu018

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

流速=仪表常数*(Delta TOF/(UPS ToF * DNS ToF))

仪表常数=(长度*面积)/2

圆柱面积=(2*pi*r*h)+(2*pi*r*r*r)

在这里、r 是半径、h 是流量管的长度。 流量管的形状是圆柱形的。

但为什么 TI 使用圆的面积(如面积=pi*r*r)作为面积=pi*r*r  

此外、当我使用圆柱体区域时、流速接近实际值。 但当我使用圆的面积时、差异很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在实际应用中、仪表常数通常在流速测试台上计算。 从中可以从参考表和 dTOF 获取流速值、absTOF 结果可以从 MCU 中得到。 然后、可以使用这些数据计算仪表常数值。  

    无需关注仪表常数的理论值。  

    此致、

    Cash Hao