This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641:msp430f67641引脚复用和配置器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1484106/msp430f67641-msp430f67641-pin-muxin-and-configurator

器件型号:MSP430F67641
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

你好

我将使用 msp430f67641开始我的第一个项目
无法找到用于引脚配置的正确工具  

例如、我想测试一些 GPIO 以及 SD24_B 和 UART
是否有任何工具可以创建.C/.H 文件以使用 GPIO 和 ADC、而无需读取所有 MCU 的注册表并为此 MCU 手动设置它们?  


谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 更新

    必须手动将文件.syscfg 添加到工程中。 当您尝试从 menù"File->New->..."添加选项时、此选项不可用。

    然后、CCS 会询问您是否要为您的项目设置 Sys.gif 工具

    现在我卡在那里、CCS 卡在"正在设置 SysConfig..."上。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:
    据我所知、SysConfig 不支持 MSP430。 我认为我们没有任何工具可以为 MSP430生成.c/.h 文件。 它的最佳选择是查看我们 SDK 中的示例、并将其用作参考。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,所以即使旧 PinMux 似乎不支持它(它也有一个死链接下载)