This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:WebBench 设计器原理图仅下载4字节

Guru**** 2768035 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1484359/msp430fr6047-webbench-designer-schematic-downloaded-only-4-bytes

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

亲爱的朋友们;

我想以 EagleCad 格式下载电源设计。 但是下载的.zip 文件无法解压缩、并且显示了文件格式错误。 当我检查属性时、文件大小仅为4字节、光盘分配为0字节。 我使用的是 Chrome brower、 我尝试了 Microsoft Edge、但结果是相同的。

如果您查看它们、它们都标记为1KB、但如果您查看它们的属性、它们的大小均为4字节、磁盘空间均为0字节。

请帮忙、因为我需要那个原理图来获取 Mouser 没有的特定器件的库。

为仅供参考、未找到有关 TINA 原理图的下载问题。

此致、

Suh, Sukho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以 MSP430FR6047作为器件型号。 该芯片与您的问题之间有什么关系?  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 又是你。  

    感谢您的答复。

    我正在使用 MSP430FR6047修改我的项目的电源设计。 我知道我的问题与该 MCU 没有直接关系、但为了发布问题、我不能将产品栏留空。 我把它放在这里。

    顺便说一下、您是否理解我的问题? 您是否了解这种现象? 希望您能有所帮助。

    此致、

    Suh, Sukho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EMM、我不理解您的问题。 您似乎 尝试 通过链接下载内容。 但文件不是您所期望的。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不了解我的问题? 我认为我的信息非常清楚。

    您是否知道下载我们在 WebBench Designer 设计的设计(电子原理图和 PCB 设计)有什么功能?

    如果需要、您是否曾尝试过以 Eagle 或 Altium 格式下载设计文件?

    我要说的是、下载的文件是空的 zip 文件。

    此致、

    Suh, Suikho  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉这个  WebBench 设计器。 应该属于 直流/直流或交流/直流电源团队。  它不属于 MCU 团队。 这就是我问您为什么要将 MSP430 MCU 作为器件型号。 我们预计这是与 MCU 相关的问题。 对于此电源问题、可能需要您在目录中输入直流/直流器件型号以获取帮助。  

    此致、

    Cash Hao