This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:fosc 频率的最小值和最大值是多少?

Guru**** 2591690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1485494/tms3705-what-is-the-min-and-max-of-the-fosc-frequency

器件型号:TMS3705

工具与软件:

大家好!

我们正在将 CSTCR4M00G55B-R0作为 TMS3705FDRQ1的时钟源。


‘正在尝试检查‘要采用的"TMS3705FDRQ1"的频率偏差是否会成为一个问题。

但是、fosc 频率仅列为4 MHz (NOM)。
因此、请告诉我最小值和最大值。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito、

    TMS3705-Q1器件允许的频率偏差将取决于其将与之通信的接收器件。 通常、接收器件会有其可以接收的最小和最大允许频率。 这将决定 TMS3705-Q1器件端允许的4MHz 变化以确保正常运行。

    TMS3705-Q1生成的输出频率可以通过以下方式进行计算:采用测得的4MHz 时钟输入、将其乘以2、然后将其除以119、以获得生成的低频频率。  

    此致、

    Andrew