This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:LAUNCHXL-CC26X2R1和 AMP 配置指南;SimpleLink CC2662RQ1与 WBMSDemo GUI 进行通信

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1483637/launchxl-cc26x2r1-configuration-guidance-for-launchxl-cc26x2r1-simplelink-cc2662rq1-communication-with-wbmsdemo-gui

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件: BQ79616

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我目前使用的是 SimpleLink CC2662RQ1-EVM-WBMS 套件以及 LAUNCHXL-CC26X2R1、它们充当无线通信设置中的主器件。

我还有 simplelink_wbms_sdk_3_10_00_04软件、我计划使用 WBMSDemo GUI 进行无线通信测试。

您能否指导我如何配置主器件(LAUNCHXL-CC26X2R1)和每个从器件以与 GUI 配合使用?

作为参考、我使用的是 swru579_SimpleLink_CC2662R-Q1-CCSv4 EVM-WBMS-UG 基于我的配置的文档。

感谢您的帮助。

此致、
Samuel Pereira Carreira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    不再支持 WBMSDemo GUI。 我们正在删除它。 请尝试将 Profiler 用作工具。  File:///C/C:/ti/simplelink_wbms_sdk_3_10_00_04/docs/wbms/wbms_user_guide/html/wbms/profiler-gui.html #sec-profiler-gui

    此致、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芭芭拉您好!

    链接"C:/ti/simplelink_wbms_sdk_3_10_00_04/docs/wbms/wbms_user_guide/html/wbms/profiler-gui.html #sec-profiler-gui 指向有关该工具的文档、但它只告诉我如何访问 TI 平台上的安全资源、这似乎并不起作用。

    这是我遇到的第一个问题:

    但是、如果此链接指向我下载 SimpleLink 无线 BMS 软件开发套件(SDK)、我已经将其安装好。

    那么、我的问题是:在 SimpleLink_WBMS_SDK_3_10_00_04文件中的哪里可以找到 WBMS 协议分析器?

    我浏览过所有文件、但是找不到它。

    此致、
    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    我有负责您案例的反馈 FAE。 请联系他。 谢谢。

    此致、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barbara:

    我正在尝试设置软件、有两个问题:

    • 您提供的协议配置文件版本是否与 BQ79616兼容? 该软件仅提到与 BQ79616之后版本的兼容性。

    • 您是否有有关如何使用软件的其他文档?
    • 您是否有有关 CC2662RQ1-EVM-WBMS 套件的更多文档? 我认为需要再次闪烁、因为红色故障 LED 亮起。

    此致、
    塞缪尔